The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv semplifica l'implementazione di infrastrutture AI ad alta densità in diversi ambienti di data center

2/11/26

La nuova piattaforma Vertiv™ SmartIT è una soluzione di infrastruttura AI pre-ingegnerizzata basata sull'architettura NVIDIA MGX™ e OCP ORV3

La soluzione scalabile supporta l'implementazione senza riprogettazione in strutture aziendali esistenti, nuovi data center, spazi commerciali, ambienti di colocation e hyperscale


Milano (2 novembre 2026) — Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato la soluzione Vertiv™ SmartIT, un'architettura pre-ingegnerizzata progettata per semplificare le implementazioni AI ad alta densità per aziende, istituti di ricerca e provider di colocation, sia in strutture esistenti sia in nuovi data center.

Già implementata con NVIDIA a supporto di NVIDIA DGX™ GB300, il sistema AI per aziende più potente e scalabile attualmente disponibile, la soluzione Vertiv™ SmartIT integra infrastruttura rack, conversione e distribuzione dell'alimentazione in corrente continua (DC), raffreddamento a liquido direct-to-chip, distribuzione del raffreddamento nel rack e monitoraggio in un design validato in fabbrica. Integrando e validando questi sistemi prima della spedizione, Vertiv™ SmartIT contribuisce a ridurre la complessità dell'integrazione in sito e si collega all'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento della struttura. La soluzione è già disponibile a livello globale per implementazioni AI.

“L'AI sta trasformando radicalmente le esigenze dell'infrastruttura dei data center, rendendo necessaria una più stretta integrazione tra sistemi di alimentazione, raffreddamento e IT per supportare carichi di lavoro sempre più complessi", ha dichiarato Scott Armul, Chief Product and Technology Officer di Vertiv. “Vertiv™ SmartIT riflette il nostro approccio a questa sfida, riunendo queste discipline in un'architettura validata in fabbrica. Combinando l'esperienza di Vertiv nelle infrastrutture critiche, aiutiamo i clienti a semplificare l'implementazione, a garantire una maggiore uniformità nei loro ambienti AI e a creare una base in grado di evolvere insieme alle esigenze di calcolo.”

Vertiv™ SmartIT aiuta i clienti ad affrontare le principali sfide di implementazione, tra cui:

  • Riduzione delle tempistiche di implementazione: la validazione in fabbrica sostituisce l'integrazione in sito, limitando le attività di commissioning ai collegamenti con la struttura.
  • Minore necessità di coordinamento tra più fornitori: i clienti beneficiano di un unico ordine, un unico partner e un'unica architettura che comprende rack, alimentazione, raffreddamento e monitoraggio.
  • Adeguamento degli spazi esistenti ai requisiti dell'AI: strutture aziendali esistenti e edifici commerciali di Classe A possono supportare densità di livello AI senza richiedere una completa ristrutturazione.
  • Scalabilità replicabile: lo stesso elemento costitutivo supporta la crescita da configurazioni con un singolo rack fino a implementazioni multi-rack, senza necessità di riprogettazione nelle diverse fasi.
  • Maggiore visibilità operativa:rilevamento integrato delle perdite, risposta automatizzata e monitoraggio continuo offrono visibilità dal rack all'intero sito. Queste funzionalità sono integrate nella soluzione fin dall'inizio, anziché essere assemblate attraverso strumenti di fornitori diversi.

Vertiv™ SmartIT è una piattaforma infrastrutturale scalabile e pre-ingegnerizzata per implementazioni AI ad alta densità, compatibile con NVIDIA GB300 NVL72, NVIDIA Vera Rubin NVL72, NVIDIA DGX™ Rubin NVL8 e NVIDIA HGX™ Rubin NVL8, basata sulle architetture NVIDIA MGX™ e Open Compute Project (OCP) ORV3.

Progettata per scalare da un singolo rack a implementazioni multi-rack, consente ai clienti di implementare ed espandere l'infrastruttura AI all'interno di un'architettura comune, integrando alimentazione, raffreddamento, monitoraggio e sistemi di controllo. Le funzionalità integrate di monitoraggio, rilevamento delle perdite e il supporto per Redfish, SNMP e Modbus semplificano le operazioni, mentre Vertiv™ Global Services supporta l'implementazione, il commissioning e la gestione dell'intero ciclo di vita.

Vertiv SmartIT può essere implementata come parte di una più ampia architettura infrastrutturale Vertiv, affiancata da soluzioni complementari che estendono le funzionalità di integrazione e gestione oltre il rack. Vertiv™ SmartRun amplia l'integrazione a livello di fila, mentre le unità di distribuzione dell'alimentazione per rack Vertiv™ (rPDU) forniscono distribuzione e monitoraggio dell'energia. Vertiv™ Unify offre monitoraggio, analisi e controllo integrati dell'infrastruttura elettrica e termica, comprese le funzionalità di rilevamento delle perdite e di controllo coordinato delle risposte. Insieme, queste soluzioni consentono ai clienti di passare da singole implementazioni di Vertiv™ SmartIT ad ambienti AI di più ampia portata.

Vertiv ha presentato una unità dimostrativa Vertiv™ SmartIT con NVIDIA HGX™ Rubin NVL8 durante NVIDIA GTC Berlin nell'ottobre 2026, mostrando un'architettura infrastrutturale integrata progettata per supportare implementazioni NVIDIA DGX™ Rubin NVL8, consentendo ai clienti di iniziare con la configurazione più adatta alle proprie esigenze e di espandersi successivamente all'interno di un'architettura infrastrutturale comune man mano che cresce la domanda di AI.

Per ulteriori informazioni su Vertiv™ SmartIT e sul crescente portafoglio Vertiv di soluzioni e servizi per alimentazione, raffreddamento e infrastrutture IT, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
Tel: + 39 335 8283393
Email: rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione