The page you're viewing is for Korean (Korea) region.

Vertiv 영업담당자에게 문의하시면 고객의 고유한 요구에 맞게 복잡한 설계를 구성할 수 있습니다. Vertiv는 대규모 프로젝트에 대한 기술 지침이 필요한 조직에 필요한 지원을 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

많은 고객이 Vertiv 리셀러 파트너와 협력하여 IT 애플리케이션을 위한 Vertiv 제품을 구매합니다. 파트너는 다양한 교육을 받고 전문 경험을 보유하고 있으며 Vertiv 제품을 통해 전체 IT 및 인프라 솔루션을 지정, 판매, 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
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
IP 스위치에 대한 KVM이란 무엇입니까?

KVM over IP 스위치는 최대 수천 개의 서버를 상호 연결 및 관리할 수 있는 IP 기반 하드웨어 장치로, 대역 내 및 대역 외 방법을 통해 모든 KVM 연결 서버에서 원격 서버에 액세스할 수 있습니다. 관리자는 고급 보안 및 암호화를 사용하여 인터넷 연결을 통해 거의 모든 곳에서 서버에 로그인할 수 있으며, 전원 주기 및 CMOS(보완 금속 산화물 반도체) 설정을 포함하여 대상 시스템의 거의 모든 측면을 제어할 수 있습니다.

수십, 수백, 심지어 수천 개의 서버에 원격으로 액세스할 수 있는 기능은 증가하는 엔터프라이즈 네트워크를 위한 게임 체인저이자 대규모 데이터 센터에 필요한 기능입니다. 주요 이점 중 하나는 IT 직원의 탁월한 액세스 유연성입니다. 주요 관리자는 IP KVM을 통해 전 세계 데이터 센터에 액세스하고, 직접 관리를 줄이고, 낭비되는 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

KVM의 이점은 데이터 센터 아키텍처, 설계 및 보안에도 영향을 미칩니다. 보안을 위해 IT 관리자 및 리소스에 액세스하는 개발자를 재배치하지 않고도 에지 또는 원격 위치에 센터를 쉽게 배치할 수 있습니다.

IP KVM 및 액세스 방법

KVM over IP는 다양한 연결 옵션을 통해 데이터 센터에 매우 간단하고 편리하게 액세스할 수 있습니다. 다음은 표준 방법이다.

ISDN 또는 표준 56K 모뎀을 통해 전화접속 연결이 가능합니다.

보안 웹 브라우저 연결을 사용하는 것은 데이터 센터 네트워크 관리자의 실질적인 액세스 지점이 되었습니다. 일반적으로 이 액세스에는 클라이언트 컴퓨터에서 Java 또는 Javascript HTTPS -IPv4, IPv6이 필요합니다. 그러나 최신 IP KVM 기술은 HTML5를 활용하므로 클라이언트에 Java를 설치할 필요가 없습니다.

VNC 뷰어는 IP KVM에 액세스하기 위한 또 다른 보안 프로토콜입니다. KVM over IP 스위치가 VNC 서버를 실행하는 경우 적절한 자격 증명을 가진 원격 사용자가 RealVNC를 사용하여 IP KVM에 로그인하고 연결된 대상 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다. 단일 또는 이중 채널 수에 따라 누군가 원격으로 액세스(이중 채널)하는 동안 KVM의 물리적 콘솔을 동시에 사용할 수 있습니다.

콘솔 기반 시리얼 콘솔 액세스만 지원하므로 사용자는 RS-232, DB-15, 이더넷 및 USB와 같은 시리얼 포트를 통해 KVM에 연결할 수 있습니다. 이 메서드의 텍스트 콘솔 특성상 최소한의 대역폭이 필요하므로 대역폭 오버헤드가 매우 관리되는 상황에 이상적입니다.

모바일 및 태블릿이 새로운 IP KVM 액세스 포인트에 포함되어 있습니다. 기술이 발전하고 원격 업무가 중심이 됨에 따라 VNC 및 보안 웹 브라우저가 장착된 iOS 및 Android 장치는 IP KVM에 연결할 수 있으므로 원격 시스템에 대한 모바일 액세스와 IT 직원의 유연성이 더욱 향상됩니다.

단일 및 다중 사용자 액세스

KVM 스위치는 설계에 따라 단일 사용자 또는 다중 사용자 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 소규모 사무실 또는 가정 사무실의 경우 시스템 수와 예산이 제한적인 다중 사용자 액세스는 고려 대상이 아닙니다. 이러한 네트워크는 4개, 8개 및 16개의 대상을 수용하는 동시에 Avocent AV100 KVM 스위치와 같은 소규모 단일 사용자 KVM 스위치로 쉽게 서비스할 수 있습니다.

그러나 수백 개의 시스템을 수용하는 대규모 데이터 센터의 경우, 인터넷 및 IP 기술이 엔터프라이즈 매트릭스 KVM 스위치를 도입하는 표준 단일 사용자 KVM 스위치를 확장하여 이론적으로 무한한 대상 컴퓨터에 여러 사용자가 동시에 액세스할 수 있도록 했습니다.

대역 내 및 대역 외 접근성

KVM over IP 스위치는 대역 내 및 대역 외(OOB) 액세스 관리를 이중화 기능으로 제공합니다.

대역 내 액세스는 LAN/WAN과 같은 로컬 네트워크 패브릭을 사용하여 이루어집니다. 이러한 액세스는 가장 일반적이고 엔터프라이즈 네트워크를 통해 즉각적인 연결을 제공합니다.

OOB 접근성은 IT 직원이 네트워크 인프라에 액세스할 수 있는 안전한 전용 대체 방법을 만듭니다. OOB 인터페이스는 장치 및 네트워크 설정에 따라 다릅니다. 여전히, 후보는 직렬 포트 또는 KVM 스위치로의 직접 이더넷 연결, 또는 완전한 원격 관리 시스템에서 LAN을 통한 직렬 연결(IP를 통한 직렬 I/O 재지정)일 가능성이 높습니다. 이 OOB 기능을 통해 관리자는 로컬 네트워크 패브릭에서 발생하는 병목 현상을 극복하고 대역 내 액세스가 차단될 때 문제 영역을 해결할 수 있습니다. 이 기능은 혼잡한 네트워크 또는 공격 중인 네트워크에서 매우 유용할 수 있습니다.

IP KVM 유형

공급업체와 KVM 시스템의 경우, KVM 스위치를 선택하는 것은 두 가지 기능, 즉 액세스 허용 가능성과 허용된 대상 연결 컴퓨터의 수에 기반합니다. 표준 IP KVM은 대상 장치 세트에 대해 LAN/WAN을 통해 IP 기반 액세스를 제공합니다. KVM over IP 게이트웨이는 포함된 기능에 따라 KVM 연결 컴퓨터에 LAN/WAN, 인터넷 및 ISDN/56K 모뎀을 통해 안전한 원격 액세스를 제공합니다.

고밀도 IP KVM 스위치는 많은 연결을 허용하는 엔터프라이즈급 스위치입니다. 데이지 체인 스위치는 CatX 케이블을 사용하여 이러한 연결을 수백 개로 확장하는 동시에 스위치, 서버 및 원격 클라이언트 컴퓨터 간의 허용 가능한 거리를 늘릴 수 있습니다.

Vertiv™ KVM 제품에 대해 자세히 알아보기:
PORTALS
개요
파트너 로그인

언어 & 지역