The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller online

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Vertiv lancia un ecosistema globale per promuovere la gestione end-to-end degli aspetti termici e dei fluidi nelle infrastrutture AI

27/10/26

L'ampliamento della collaborazione con Dow e la nuova partnership con Solenis combinano infrastrutture termiche, gestione dello stato dei fluidi, monitoraggio e servizi lungo l'intero ciclo di vita per il liquid cooling destinato alle infrastrutture AI

Milano (27 ottobre 2026) — Vertiv (NYSE: VRT), leader globale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato un'offerta basata su un ecosistema globale che riunisce un'ampliata collaborazione con Dow, società attiva nel settore della scienza dei materiali e fornitore di tecnologie avanzate per fluidi refrigeranti, e una nuova partnership con Solenis, fornitore di prodotti chimici speciali e soluzioni per il trattamento delle acque, per aiutare gli operatori a gestire e ottimizzare le infrastrutture di liquid cooling come un unico sistema termico integrato. L'iniziativa integra le infrastrutture, le capacità di monitoraggio e di assistenza globale di Vertiv con competenze nella chimica dei fluidi, nei refrigeranti e nel trattamento delle acque.

Poiché i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale stanno determinando densità computazionali senza precedenti, il liquid cooling sta diventando una sfida di gestione del sistema, non semplicemente una sfida legata ai componenti. Affidabilità e prestazioni dipendono ora dall'intera catena termica, dal raffreddamento e dalle infrastrutture ad acqua refrigerata fino ai circuiti di raffreddamento della struttura e della tecnologia, alla distribuzione del refrigerante, alla chimica dei fluidi, alla filtrazione, al rilevamento delle perdite, al monitoraggio e ai controlli.

“L'AI sta trasformando il liquid cooling da una decisione relativa alle apparecchiature in un imperativo di gestione del sistema,” ha dichiarato Ron Bednar, Senior Vice President of Global and Americas Services di Vertiv. “Gli operatori devono gestire l'infrastruttura termica, lo stato dei fluidi, il monitoraggio e i servizi lungo l'intero ciclo di vita come un'unica disciplina interconnessa. Riteniamo che gestire insieme queste complesse interdipendenze e la chimica dei fluidi aiuterà gli operatori a migliorare l'efficienza e la disponibilità dei sistemi, ridurre il rischio ed estendere la vita utile delle apparecchiature.”

Vertiv ha ampliato la propria collaborazione con Dow attraverso il Dow Coolant Care Network e ha avviato una nuova partnership con Solenis per supportare la gestione end-to-end dei fluidi e i servizi per le infrastrutture termiche. Integrate con le capacità di monitoraggio e di gestione del ciclo di vita di Vertiv, queste offerte aiutano i clienti a mantenere la qualità dei fluidi, affrontare i problemi di sistema e ottimizzare le prestazioni del liquid cooling durante l'intero ciclo di vita del sistema.

Attraverso questo ecosistema, Vertiv, Dow e Solenis aiuteranno i clienti a:

  • Progettare per la compatibilità del sistema: ottimizzare i sistemi di raffreddamento in termini di manutenibilità ed efficienza operativa, supportando al contempo la compatibilità tra fluidi, materiali e componenti dell'infrastruttura.
  • Realizzare sistemi puliti e stabili: utilizzare pratiche ingegnerizzate di lavaggio, riempimento di precisione, messa in servizio e filtrazione per proteggere l'infrastruttura di raffreddamento e mantenere la pulizia del sistema.
  • Monitorare il sistema termico: ottenere una visibilità unificata dell'infrastruttura termica tramite la piattaforma di monitoraggio e analisi Vertiv™ Next Predict.
  • Rilevare e affrontare tempestivamente i problemi: utilizzare il monitoraggio continuo e tecnologie integrate di rilevamento delle perdite per supportare una risposta operativa tempestiva e migliorare la resilienza.
  • Ottimizzare continuamente le prestazioni: applicare analisi avanzate, software e informazioni basate sui dati per migliorare l'efficienza e l'utilizzo dell'acqua.
  • Gestire lo stato dei fluidi e il costo totale: gestire in modo proattivo la chimica dei fluidi nei sistemi idrici tecnologici e della struttura in base alle condizioni operative del sistema, per supportare la vita utile delle apparecchiature e ridurre il costo totale di proprietà.

Vertiv integra infrastrutture termiche, stato dei fluidi, monitoraggio e servizi lungo l'intero ciclo di vita in un modello operativo unificato per infrastrutture ad alta densità raffreddate a liquido.

Per ulteriori informazioni sul portfolio end-to-end di Vertiv relativo alla gestione dell'alimentazione e degli aspetti termici, alle soluzioni infrastrutturali, ai sistemi IT e ai servizi per applicazioni digitali critiche, visitare Vertiv.com.

Informazioni su Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) combina hardware, software, analisi e servizi continui per consentire alle applicazioni vitali dei suoi clienti di funzionare senza interruzioni, con prestazioni ottimali e in linea con l'evoluzione delle esigenze aziendali. Vertiv affronta le sfide più importanti per i data center, le reti di comunicazione e le strutture industriali e commerciali con un portfolio di soluzioni e servizi per l'infrastruttura IT, l'alimentazione e il raffreddamento che copre dal cloud all’edge della rete. Con sede a Westerville, Ohio, USA, Vertiv opera in oltre 130 Paesi. Per ulteriori informazioni e per restare aggiornati sulle ultime novità, visita Vertiv.com.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Sezione 27 del Securities Act e della Sezione 21E del Securities Exchange Act. Tali dichiarazioni rappresentano solo previsioni. Gli eventi o i risultati reali possono differire significativamente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento. Si rimanda alla documentazione depositata da Vertiv presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compreso l’ultimo rapporto annuale sul modulo 10-K e i successivi rapporti trimestrali sul modulo 10-Q, per una discussione di questi e altri importanti fattori di rischio. Vertiv non si assume alcun obbligo, e declina espressamente ogni obbligo, di aggiornare o modificare le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.


Contatto per i Media
Rosy Auricchio
T + 39 335 8283393
E rauricchio@grandangolo.it

Login dei partner

Lingua & Ubicazione